Klimakomfort für Hotels – keine einfache Wahl

 

Komfort ist das A und O im Hotelgewerbe. Besonders wichtig ist dabei auch der Klimakomfort. Allerdings ist die Wahl der passenden Klimalösung für ein Hotel nicht einfach. Damit sie später nicht zur Kostenfalle wird, lohnt ein genauer Blick auf die verschiedenen Klimasysteme.

 

Fragen und Antworten zur Hotelklimatisierung

Klimatisierung von Hotels – heute unabdingbar?

Kein Hotelgast möchte heute noch auf ein klimatisiertes, perfekt temperiertes Zimmer verzichten. Keine Klimaanlage? Keine Buchung. Diese Rechnung ist oft sehr einfach. Die Wahl des richtigen Klimasystems ist es jedoch nicht. Investoren und Hotelbetreiber sollten genau hinsehen, bevor sie sich für eine bestimmte Klimalösung entscheiden.

Welches sind die ersten Überlegungen für die Planung?

In der Hotelklimatisierung haben sich verschiedene Lösungskonzepte durchgesetzt. Welcher Ansatz der Beste ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Wahl des richtigen Klimasystems hängt von den individuellen Anforderungen ab:

  • Soll ein Neubau klimatisiert oder ein Bestandsgebäude nachgerüstet werden?
  • Liegt das Hotel im ländlichen oder im urbanen Raum?
  • Welche konkreten Vorstellungen und Bedürfnisse haben die Betreiber?
  • Wie sind die räumlichen Gegebenheiten (Wellnessbereiche, Konferenzräume, Gänge, Aufenthaltsräume, Foyers…)?

Von Anfang an sollte auch an ein geeignetes Steuer- und Regelkonzept gedacht werden, da dieses einen großen Einfluss auf den Komfort, den Energieverbrauch, den CO₂-Ausstoß und somit auch auf die Betriebskosten hat.

Was sollte während der Konzeptionierung sonst noch berücksichtigt werden?

Für die ideale Klimalösung gibt es keinen Standard – vielmehr müssen die individuellen Anforderungen betrachtet und von Anfang an in die Planung mit einbezogen werden. Dazu gehören auch Faktoren wie Betriebskosten, Energieeffizienz und gesetzliche Rahmenbedingungen. Zudem empfiehlt sich immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, um die verschiedenen Lösungsansätze miteinander zu vergleichen. Professionelle Unterstützung dabei finden Planer, Investoren und Betreiber bei dem Planerberater-Team von Stulz und S-Klima.

Einige Klimalösungen für Hotels

VRF-Multisplit-Klimasysteme

 

  • Geeignet für Neubauten und Nachrüstungen
  • Kompakt, leise, nehmen wenig Platz ein, lassen sich schnell installieren
  • Sind wegen des Variable-Refrigerant-Flow-Verfahrens besonders energieeffizient (VRF – passt den Kältemittelstrom exakt an die benötigte Leistung an)

 

Die KX-Multisplit-Raumklimasysteme von S-Klima können Kühlen und Heizen. Wie in einem Baukastenprinzip lassen sich Außen- und Innengeräte unterschiedlicher Bauart und Leistungsgrößen (Wand-, Kanal-, Truhengeräte und Deckenkassetten) nahezu unbegrenzt miteinander kombinieren. Die Geräte können individuell eingestellt und zentral oder dezentral gesteuert und überwacht werden.

Kaltwassersysteme

 

  • Geeignet für Neubauten und große Hotelanlagen
  • Nachrüstung in Bestandsgebäuden ist nur unter bestimmten Voraussetzungen rentabel
  • Liefern eine besonders hohe Kälteleistung

 

Die kompakten Kaltwassersätze von S-Klima können auch zum Heizen eingesetzt werden. Durch moderne DC-Inverter-Technologie verbrauchen die Außengeräte weniger Energie als herkömmliche Geräte und haben aufgrund der angepassten Laufzeit auch eine längere Lebensdauer. Die passenden Innengeräte von Eurapo mit Energy Saving Technology (EST) sind ebenfalls besonders energieeffizient.

Sonderfall: Warmwassererzeugung mit CO₂-Wärmepumpe

 

  • Ein Großteil der benötigten Energie wird aus der Umgebungsluft gezogen
  • Das natürliche Kältemittel Kohlenstoffdioxid wird eingesetzt (ODP = 0, GWP = 1)
  • Der Betrieb von Heizungsanlagen in den wärmeren Monaten zur reinen Warmwassererzeugung kann vermieden werden

 

Seit einigen Jahren gibt es eine alternative, energieschonende Alternative zur Warmwassererzeugung mit der Öl- bzw. Gasheizung: die CO₂-Wärmepumpe. Moderne CO₂-Wärmepumpen wie die Q-ton von Mitsubishi Heavy Industries arbeiten mit hohen Leistungszahlen und erreichen Brauchwassertemperaturen zwischen 60 und 90 °C. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 25 °C können sie zuverlässig betrieben werden.

Wir beraten Sie gerne. Anruf oder E-Mail genügt. Oder Sie füllen einfach das untenstehende Formular aus. Bitte beachten: Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.

ANREDE

HerrFrau


VORNAME/NAME*

E-MAIL*

TELEFON

IHR ANLIEGEN*

KONTAKTWEG*

KOMMENTAR (OPTIONAL)

Ihre personenbezogenen Daten

Ihre personenbezogenen Daten werden entsprechend der EU-Datenschutz­grundverordnung geschützt. Ihre Daten werden nicht an Dritte (z.B. für Werbezwecke) weitergegeben. Ohne Ihr zuvor erteiltes Einverständnis wird die STULZ GmbH Ihre Daten auch nicht für eigene Werbezwecke verwenden.