Komfort ist das A und O im Hotelgewerbe. Besonders wichtig ist dabei auch der Klimakomfort. Allerdings ist die Wahl der passenden Klimalösung für ein Hotel nicht einfach. Damit sie später nicht zur Kostenfalle wird, lohnt ein genauer Blick auf die verschiedenen Klimasysteme.
Kein Hotelgast möchte heute noch auf ein klimatisiertes, perfekt temperiertes Zimmer verzichten. Keine Klimaanlage? Keine Buchung. Diese Rechnung ist oft sehr einfach. Die Wahl des richtigen Klimasystems ist es jedoch nicht. Investoren und Hotelbetreiber sollten genau hinsehen, bevor sie sich für eine bestimmte Klimalösung entscheiden.
In der Hotelklimatisierung haben sich verschiedene Lösungskonzepte durchgesetzt. Welcher Ansatz der Beste ist, kann nicht pauschal beantwortet werden. Die Wahl des richtigen Klimasystems hängt von den individuellen Anforderungen ab:
Von Anfang an sollte auch an ein geeignetes Steuer- und Regelkonzept gedacht werden, da dieses einen großen Einfluss auf den Komfort, den Energieverbrauch, den CO₂-Ausstoß und somit auch auf die Betriebskosten hat.
Für die ideale Klimalösung gibt es keinen Standard – vielmehr müssen die individuellen Anforderungen betrachtet und von Anfang an in die Planung mit einbezogen werden. Dazu gehören auch Faktoren wie Betriebskosten, Energieeffizienz und gesetzliche Rahmenbedingungen. Zudem empfiehlt sich immer eine Wirtschaftlichkeitsberechnung, um die verschiedenen Lösungsansätze miteinander zu vergleichen. Professionelle Unterstützung dabei finden Planer, Investoren und Betreiber bei dem Planerberater-Team von Stulz und S-Klima.
Die kompakten Kaltwassersätze von S-Klima können auch zum Heizen eingesetzt werden. Durch moderne DC-Inverter-Technologie verbrauchen die Außengeräte weniger Energie als herkömmliche Geräte und haben aufgrund der angepassten Laufzeit auch eine längere Lebensdauer. Die passenden Innengeräte von Eurapo mit Energy Saving Technology (EST) sind ebenfalls besonders energieeffizient.
Seit einigen Jahren gibt es eine alternative, energieschonende Alternative zur Warmwassererzeugung mit der Öl- bzw. Gasheizung: die CO₂-Wärmepumpe. Moderne CO₂-Wärmepumpen wie die Q-ton von Mitsubishi Heavy Industries arbeiten mit hohen Leistungszahlen und erreichen Brauchwassertemperaturen zwischen 60 und 90 °C. Selbst bei Außentemperaturen von bis zu minus 25 °C können sie zuverlässig betrieben werden.
Wir beraten Sie gerne. Anruf oder E-Mail genügt. Oder Sie füllen einfach das untenstehende Formular aus. Bitte beachten: Die mit * gekennzeichneten Felder sind Pflichtfelder.